This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610333:禁用时、输出是否为高阻抗?

Guru**** 2511735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345540/tps610333-when-disabled-is-output-high-impedance

器件型号:TPS610333

你好

我想将 TPS610333用作备用电源系统、以使用超级电容器作为电源为电路板临时供电。  TPS610333将连接到系统5V 电源轨并联到另一个主开关稳压器。 在正常运行期间、TPS610333被禁用。 我将通过一个电压监视器来控制 TPS610333使能引脚、以检测主电源何时发生故障、因此我希望 TPS610333的输出在禁用时处于高阻抗状态。 这种情况吗? 或者更普遍地说、在不提供电源的情况下、TPS610333在输出端看到5V 是可以的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    当被禁用时、输出与输入断开、所以它为高阻抗、并且当被禁用时、输出上的5V 电压也没有问题。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 一个后续问题是、如果在 TPS610333开启时输出端存在折叠5V 电压(意味着当 TPS610333启用时输出可能不会完全死区至0V)、这会是个问题吗? 我正在设法消除对负载开关或串联肖特基二极管的需求、以保护 VOUT 免受来自5V 电源轨的任何反向电流的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    启用后、在 PFM 模式下、如果将预偏置电压设置为略高于(至少高1%) IC 的目标输出电压、则没问题。 例如、TPS610333的输出电压为5V、启用后的输出电压为5.1V、这没有问题、否则即使存在预偏置电压、超级电容器也可能会放电。

    如果使用 FPWM、我们不建议这样做、可能会有反向电流通过 IC。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS610333的输出不会看到大于5V 的输出。 我的意思是、当主开关稳压器关闭时、当 TPS610333变为激活状态时、电压轨上的5V 电压会下降。 因此、当 TPS610333启动时、其输出端的电压为非零(但仍为5V 或更低)。 我想知道 TPS610333启动时输出电压为5V 或更低是否会出现问题。 根据您的回答、我不认为...?

    我原计划使用 FPWM 模式、但我想如果需要、可以使用 PFM。 超级电容器将通过负载开关与 TPS610333的输入隔离、并且在主电源断电之前不会启用。 隔离超级电容器和 TPS610333上使能端的负载开关将通过来自电压监测器的信号同时激活。 我曾尝试避免在 TPS610333输出和5V 电源轨之间放置负载开关或二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉误解了您的问题。

    无论 PFM 或 FPWM 如何、TPS610333在 VOUT 处的非零电压下启动都不会出现问题。

    TPS610333可以支持在 VOUT 预偏置电压下启动。

    此致、

    内森