This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:可调峰值电流限制

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345669/tps61178-adjustable-peak-current-limit

器件型号:TPS61178

尊敬的支持团队:

电流限制设置是10A 还是更低?


或者高达15A 是否可以?

此致、

DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    感谢您使用 E2E 论坛。
    由于本周四和周五的公共假期、此设备的专家不在办公室。
    请在下周开始回复。

    此致、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    可以 将电流限制设置为15A、但这可能会遇到 MOSFET 应力和 热耗散等其他问题。

    通常、建议在10A 限制条件下使用该器件。

    此致、

    费格斯