This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:输出电压错误

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346129/tps82130-wrong-output-voltage

器件型号:TPS82130

大家好、我在定制电路板上使用的器件、可以在预期输出为1V 时生成4.8V 电压。 我们已检查反馈电阻器的值并且是正确的。 直流/直流转换器在测试开始时产生正确的输出电压、我可以对与其连接的 Xilinx Spartan 7 FPGA 进行编程。 经过几分钟后、TPS82130的输出电压开始增大。 现在、我卸下了 FPGA、将 TPS 替换为新的 FPGA、直流/直流输出电压仍为4.8V、而预期为1V。 我让其他 TPS82130在同一电路板上以正确的方式工作;我有一个相同的电路板(PCB)、其相同的元件不会产生此行为。 最后、如果输出电压值不正确(并非通过外部电阻器配置的值)、电源正常信号会变为高电平。 我们测量了引脚6和引脚7之间的电阻(FB 和 PG 引脚)、此时没有短路。 你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的声明、我认为您需要检查与该器件相关的所有组件、如果 VIN 到 VOUT 之间发生短路。

    谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng、感谢您的支持。 我们测量了 VIN 和 VOUT 之间的电阻、此时没有短路。 一个奇怪的现象是、在反馈上测量电阻分区时、测量值不稳定、但会呈渐进方式增加。 在安装在这个电路板上和我们生产的其它电路板上并且工作正常的其它相同器件上、在反馈分支上测量电阻可提供一个稳定的值。 我们已经更换过此器件一次、我们认为它已损坏或安装不良、但我们得到了相同的结果:预期电压为1V 时、输出电压为4.8V (生成的电压与在反馈上测量的电阻具有相同的行为: 它从较低的值开始、然后在4.8V 时增长和稳定。 您还有其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果问题仅出现在特定的 PCB 上、我认为它与设计或我们的器件无关。 因此、我可能无法找到原因。 您能否尝试更改反馈电阻并确保该值正确?