您好!
我们正在 考虑将 TPS61299用于我们的产品、我已经 在我们的负载下测试了 TPS61299EVM-103、它似乎运转正常。
但在数据表中、它指出该芯片可以通过3V 至5V 的输入输出500mA、并将输入电流限制在1、2A。
以下是使用 TPS61299供电的负载的典型电流消耗、在其输出(输入3V、输出3、3V)处进行测量:
但我们的产品是电池供电的、电压可以降低到2.15V、所以它会消耗更多的电流。
这是输入电压为2、15V 时的电流峰值。
组件是否能够维持此类电流呼叫?
是否应该改用 TPS612997?
我们的目标是在超低充电负载(2µA)下实现非常低的电流消耗、但能够处理此类电流峰值。
对于超低充电负载、我们非常满意 TPS61299EVM-103上的 TPS61299带来的结果。
感谢您的回答。
马诺埃尔