请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25176J 大家好,
最后、我将使用 BQ25176J 向 LIC 充电。
许可证生成者建议使用以下值:
ISET= 750mA
最佳充电电压3.8V。
如果您无法设置3.8V、请设置3.7V
BQ25176J 的数据表列出了以下值的电阻器值:
61.9kΩ、用于3.7V 或
4.05V 的47.5kΩ
我通过内插一个 57.8kΩ 值来获得3.8V
这可以吗、或者您是否有 用于计算它的精确公式?
此 致、
古斯塔沃