This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176J:如何计算 RVSET 的替代值

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346792/bq25176j-how-to-calculate-alternative-value-for-rvset

器件型号:BQ25176J

大家好,

最后、我将使用 BQ25176J 向 LIC 充电。
许可证生成者建议使用以下值:

ISET= 750mA
最佳充电电压3.8V。
如果您无法设置3.8V、请设置3.7V

 BQ25176J 的数据表列出了以下值的电阻器值:

61.9kΩ、用于3.7V 或
4.05V 的47.5kΩ

我通过内插一个 57.8kΩ 值来获得3.8V

这可以吗、或者您是否有 用于计算它的精确公式?

 致、

古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gustavo

    抱歉、这是不可能的。

    BQ25176J RVset 不是模拟系统、而是数字 BIN 系统。  电阻值、来自电流源的电压在启动时进行测量、并分配给具有相应电压的8个单元之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的回答。

    我看到 EVAL 微处理器6上的微调器(VSET-ADJ、R9)。 所以我想,这是可能的。 它的功能是什么?

    此致、

    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gustavo

    VSET 开关 S1将仅支持8种设置、R9用于针对这8种设置中不包含的设置进行调整。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我看到了...

    因此、我将对3.7V 感到满意。

    谢谢、此致!

    古斯塔沃