This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:芯片应用问题

Guru**** 2524490 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345201/hd3ss3220-application-issues-of-chips

器件型号:HD3SS3220

1.请问这块 USB 芯片是不是处于 GPIO 模式,然后进行压力测试,是否会有黄色标签无法识别的情况?
I2C 模式是否用于 OTG 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    Unknown 说:
    我可以问一下这个 USB 芯片是否处于 GPIO 模式、然后进行压力测试吗?是否会出现无法识别黄色标签的情况?

    您能 描述一下您正在 进行的压力测试以及黄色标签在这种情况下意味着什么吗? 我以前没有听说过这个术语。

    是用于 OTG 功能的 I2C 模式吗?

    您可以具有带或不带 I2C 模式的 OTG 功能。 在 GPIO 模式下、让端口引脚 NC 将3220配置为 DRP。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此功能与器件引脚的端口模式选择有关。 试用 SRC 并试用 SNK 是 HD3SS3220的可选 Type-C DRP (双角色端口)功能、仅在 I2C 模式下有效
    尝试 SRC 并尝试 SNK 在源和灌电流之间切换
    我是否能理解 I2C 模式可以在 DFP 和 UFP 之间自动切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    尝试 SRC 并试用 SNK 是 HD3SS3220的可选 Type-C DRP (双角色端口)功能,仅在 I2C 模式中有效

    请尝试。 src 并尝试。 SNK 是仅在 I2C 模式下可用的 DRP 模式选项。 基本双角色端口模式在 I2C 和 GPIO 模式下均可用。

    尝试 SRC 并尝试 SNK 在源设备和接收设备之间切换

    这并不完全正确。 DRP 模式用于在拉电流和灌电流之间切换端口。

    请尝试。 src 并尝试。 当连接到另一个 DRP 时、SNK 只会让您的 DRP 优先用作拉电流或灌电流。

    我是否能够理解 i2c 模式可以在 DFP 和 UFP 之间自动切换?

    您是对的。 这是双角色端口功能、可以在 I2C 或 GPIO 模式下完成。

    如果您希望 DRP 更倾向于 DFP (拉电流)或 UFP (灌电流)、则需要尝试。 src 或尝试。 I2C 模式下的 SNK。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩