This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:设计建议

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28730, UCC28710, UCC28700, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346676/ucc28710-design-recommendation

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件:UCC28730UCC28700UCC28740、UCC28600

您好!

该 IC 是充电器应用为电池组充电的良好选择、电池组的磷酸锂电池额定电压为65V、额定功率为200W、具有通用输入。 最好是隔离式 CC/CV 输出。

哪些其他 TI IC 和参考设计更适合/最适合此应用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    感谢您与我们联系。

    是的、对于初级侧调节、UCC28710类型器件是与 UCC28730/UCC28700等装置一起的唯一选项。

    对于 SSR、UCC28740、与 TL103耦合的 UCC28600是 CC/CV 充电的良好选择。

    此致、

    哈里什