This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:电源产品调查

Guru**** 2845910 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5156, TPS55340, LM5155, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346735/tps55340-power-product-survey

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: LM5155、LM5157、 LM5158、LM5156

电源产品调查

您好!

模型号已暂时输入。
我正在研究符合以下规格的电源产品。
您能否向我介绍一款符合规格的产品?

(规范)
输入电压:12V 或24V
输出:+100V/V 200mA、-100V/EVM 200mA
可以是非绝缘

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您是否同时需要正负或这是或。

    如果它一起使用、一个反激式转换器可能是最佳方案、与12V -> 100V 的比率一样、升压转换器将达到其限值。 使用反激式拓扑、您可以具有两个不同极性的输出、还可以通过调整匝数比获得更高的电压。

    TPS55340可用于该用途、但您也可以检查 LM5155 、LM5156、LM5157 或 LM5158  

    此致、

     斯特凡