This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792默认寄存器设置、如何更改

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346915/bq25792-bq25792-default-register-setting-how-to-change

器件型号:BQ25792

您好!

当 主机 系统上电时、主机可以通过 I2C 更改 BQ25792寄存器。 但当系统断电时、将不进行 I2C 通信。 如何更改默认寄存器设置或如何在断电前保存设置。

例如、3节电池的默认 ICHG 为1A。 I2C 可以将其更改为更大的电流2A。 但在系统断电后、当适配器仍处于打开状态时、如何维持2A 充电电流?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zheng、

    Unknown 说:
    例如、3节电池的默认 ICHG 为1A。 I2C 可以将其更改为更大的电流2A。 但系统断电后、适配器仍处于打开状态时、如何维持2A 充电电流?

    这是一个安全特性 、无法更改 POR 上3节电池的默认 ICHG。

    此致、

    Christian。