This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:器件由于温度过低而重新启动

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341150/bq28z610-the-device-reboot-due-to-the-low-temperature

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ25792

大家好、我们为库仑计使用 bq28z610、为充电芯片使用 bq25792。 原理图已由 TI 工程师检查。

现在、BQ28Z610的配置存在问题。

关于 UTD 设置

在低温测试期间、当我将 UTD 阈值的值设置为0°时、整个器件将在0°处断电、然后上电、器件将重新启动。 如果 UTD 阈值设置为-5°、整个器件将在-5°处重新启动。

当器件达到 UTD 阈值时、为什么整个器件关闭并打开电源? 我们希望即使达到 UTD 阈值、器件也不应断电和通电。

我曾尝试在 BQ25792的0xF 寄存器中写入0x82、禁用充电并上拉 CE 引脚、但未能解决。 有没有办法避免这种情况?

此致、

丽水洁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lishujie,  

    UTD 不应触发测量仪表进行下电上电、请参阅从 TRM 获取的以下图像。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Jonny

    我们有这个问题、并且概率很高、重启时间点是温度达到 UTD 阈值时。

    我们应该如何调查该问题? 您能帮助我们检查 BQ28Z610和 BQ25792的配置吗? 与此?相关的配置 期待您的回复。

    此致、

    丽水洁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送 BQ28z610的 gg 文件和与此行为关联的日志文件?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Jonny

    我运行两个测试:

    情况1:我使用了 EV2300和电池、并将其放在恒温器中、它再次从热到冷再变热。 登录: battery1.log

    e2e.ti.com/.../1588.battery1.log

    CASE2:我在产品上安装了电池、电池的 SDA SCL 连接到 EV2300、TS 引脚连接到 bq25792。 再次说明、从高温到低温再到高温。 在第二个测试中、我们的器件进行了重新启动。 日志:设备 battery.log

    e2e.ti.com/.../device_2600_battery.log

     

    e2e.ti.com/.../battery.gg.csv

    我们的问题是、当电池的温度达到 UTD 时、整个器件有可能重启。

    请帮助分析一下、谢谢。

    此致、

    丽水洁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iishujie:  

    TS 引脚连接到充电器而不是外部热敏电阻是否有特殊原因? 此外、UTD 保护不应导致测量仪表重新启动、因为这不是保护功能的运行、请参阅来自器件 TRM 的下图。  

    您如何确定正在重新启动电量监测计?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny

    TS 引脚具有一个外部电阻器。

    我们的主芯片正在重启,它已经关闭和开启。

    如果重新启动不是由 UTD 引起的、请帮助检查 gg 文件中的其他配置、以查看它们是否受其他配置的影响。 谢谢

    此致、

    丽水洁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iishujie:  

    抱歉、我以为您指的是量表上的 TS 引脚。  我认为 UTD 电量监测计不是导致主芯片循环通电。 我能想到的一件事是、在 UTD 事件发生时打开 DSG FET 会导致主芯片循环通电。 您可以执行的测试是通过命令手动切换 DSG FET。 当您关闭 DSG FET 时、如果您注意到主芯片仍在下电上电、这有助于缩小潜在原因。 否则、如果您关闭 DSG FET 并且没有观察主芯片下电上电、则电量监测计不是导致此行为的原因、因为当触发 UTD 时、唯一要执行的操作是打开 DSG FET。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    当 FET_EN=0时、我通过命令反转 DSG FET、主芯片不会重新启动。

    我们目前的做法是忽略充电芯片 bq25792上的 TS:TS_IGNORE 设为1。 当温度达到 UTD 时、主芯片不会重启。

    从这个解决方案中可以得到什么线索?

    此致、

    丽水洁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iishujie:  

    这告诉我、UTD 不是主芯片掉电再上电的原因、听起来充电器的这个 TS 可能引起这种行为。 请继续访问您在 此处活跃的另一个主题。  

    此致、  

    Jonny.