This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:回复:器件型号:TPS53622的 P-Spice 模型或 TINA 模型

Guru**** 2504015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659, TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340039/tps53622-re-p-spice-model-or-tina-model-of-part-no-tps53622

器件型号:TPS53622
主题中讨论的其他器件: TPS53678、TPS53659

您好!

我想在我们的新设计中使用器件型号:- TPS53622、但我们需要此器件型号的 SPICE 或 TINA 模型

您能否分享该器件型号的 SPICE 或 Tina 模型?

谢谢  

Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niranjan Kumar:  

    遗憾的是、我们没有适用于这些器件的 PSpice 模型。 我们拥有其核心器件 TPS53678的 SIMPLIS 模型(TPS53622是内核的版本)。  

    我知道你会不会同意的,我可以把它发送给你。  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您能分享一下模型吗?

    谢谢  

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    请分享 其核心设备的 SIMPLIS 模型 一次?

    谢谢

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan:  

    我已经将其通过电子邮件发送至 niranjan.kumar@logic-fruit.com。  

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    感谢 SIMPLIS 模型、一旦 SIMPLIS 工具是开源或获得许可、您能否说明? 如果它是开源的,你可以分享 SIMPLIS 工具的下载链接 asap?

    谢谢  

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan:  

    你应该能够谷歌"SIMPLIS 仿真工具"找到它的网站.  

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhyan Prem:

    感谢您分享上述模型。 但这是一个加密模型,一旦我们在 SIMPLIS 中导入模型,我们就会收到一条模拟错误消息。  
    我们已在下方附上错误消息的图像。
    我正在使用一个30天演示 SIMPLIS 工具,它可以作为一个加密模型在免费的 SIMPLIS 工具. 或任何其他选项、请 告诉我?
    谢谢
    Niranjan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan:  

    我不知道您为什么会面临这个问题、因为仿真在我的最后是可以正常工作的。

    我只能根据 NDA 限制共享加密模型。

    如有 SIMPLIS 问题、请联系他们的客户支持。  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    此外、您能否分享  TPS53659和  TPS53622的 TINA/PSpice/SIMPLIS 模型?  

    谢谢  

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj Kumar:  

    遗憾的是、我们没有适用于这些器件的 PSpice 模型。 我们只有其核心器件 TPS53678的 SIMPLIS 模型(TPS53659和 TPS53622是内核的旋转)。  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚