This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3106:TPS3106K33DBVR

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344232/tps3106-tps3106k33dbvr

器件型号:TPS3106

大家好、

我的客户正在使用 TPS3106K33DBVR。 他们发现、当 MR 电压升至 VDD 以上时、器件 将被锁定、只有断电才能使芯片恢复正常状态。

您能告诉我为什么 MR 电压不能上升到高于 VDD、发生这种情况时锁定器件是否正常? 谢谢。

BRS

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    下面我有一些澄清性的问题。

    客户看到了哪种"锁定"行为?

    复位引脚是锁存为高电平还是低电平?

    它们输入到 MR 引脚的电压比 VDD 高多少?

    您能否提供他们的应用原理图?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    谢谢回复! 该器件锁定了复位引脚闩锁低电平。 这是下面的原理图。 MR 引脚被连接至外部复位信号(最大电压3.3V)。  因此、在使用中、MR 引脚可以首先上电。 谢谢。

    BRS

    杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    遗憾的是、TPS3106的 MR 引脚与 VDD 相关、并且 VDD 在初始化之前输入无法上升。 由于 MR 引脚已经在内部上拉至 VDD、我建议 在启动时将 GPIO 设置为高阻态。

    杰西