This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:将 Update Status 设置为02以在学习周期后禁用 IT 电量监测。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339270/bq27z561-r2-setting-the-update-status-to-02-to-disable-it-gauging-after-a-learning-cycle

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!  

与 SLUA903-"实现成功的学习周期"相关

我正在尝试对 评估板执行完整的学习周期。

更新状态现在显示为0E、根据 SLUA903、

在保存 golden 文件之前、 我需要将更新状态设置为02以禁用 IT 电量监测。

如何 使用 BQstudio GUI 将更新状态设置为02?

2.将 golden 文件上传到目标 PCB 上之后,是否需要执行其他学习周期?

谢谢 Uri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uri:

    要将更新状态设置为02、您需要禁用电量监测。 为此、您需要在 BQStudio 中发送"Gauge_EN"命令。 完成上述操作后、Lstatus 寄存器中的"ITEN"位应该会为低电平(绿色)、现在您可以创建黄金映像了。

    否、上传文件时、您不需要执行其他学习周期。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    感谢您的回答。

    在发送"Gauge_EN" 命令之后、

    "更新状态"寄存器更新为10 (0x0A)、而不是0x02  (设置了 BIT1和 BIT3)。

     在创建黄金映像之前、我应该清除 BIT3还是将其保持设置?

    谢谢 Uri

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uri:

    否、请勿清除 BIT3。 保留该设置。 测量仪表现在可以创建 Golden Image 了。

    此致、

    尼克·理查兹