This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:过流阈值范围

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346757/lmz31707-overcurrent-threshold-range

器件型号:LMZ31707

您好

LMZ31707的最小和最大过流阈值是多少? LMZ31707数据表中仅列出了典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    ILIM 阈值如下

    9A 时为1.8A 至10.5A (典型值)

    2.10.5A 至13.5A (12A 典型值)

    请注意 、我们只能保证产品说明书中的值

    谢谢!

    救世主