This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:用于双路输出正负极的 TPSM64406用于双路输出正负极的 TPSM64406

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346862/tpsm64406-tpsm64406-for-dual-output-pos-and-neg-tpsm64406-for-dual-output-pos-and-neg

器件型号:TPSM64406

您好!

您能否向我发送一份有关  将 TPSM64406用于双路正负输出的参考设计?

在我的设计中、输入为24VDC、有两个输出+15VDC、1A 和-15VDC、1A。

谢谢。

埃亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyal:

    此器件无法支持该拓扑、因为它只有一个接地端。

    您可以考虑使用反激式或 Flybuck 应用、或者在 不具吸引力的情况下寻找替代解决方案。