This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:噪声问题

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346527/lm73606-noise-issue

器件型号:LM73606

1) 1)如果在 IC 上遇到噪声问题、建议采取什么措施?

2)典型过孔的含义是什么? 需要使用该过孔来关闭或打开?

3)我能否关闭散热焊盘上的 PCB 过孔来解决噪声问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4) 4)我遇到过孔位置在 PCB 设计与推荐的数据表之间是不同的、对噪声问题有什么影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evonne、

    遵循数据表中的原理图和布局建议应该有助于您避免噪声问题。 如果确实遇到噪声问题、您可以返回论坛、根据所面临的特定噪声问题寻求指导。

    不希望对散热过孔进行遮盖或不对其进行遮盖。 我不会忘记遮盖或不影响噪声。 我会根据您的特定制造要求进行选择。

    除了数据表中的其他布局建议之外、建议在输入电容器附近和 IC 接地周围放置过孔以实现低噪声。