This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:LMR51420辐射发射超出限制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345387/lmr51420-lmr51420-radiation-emission-exceed-limit

器件型号:LMR51420

您好!

 我们使用 LMR51420产生5V 电压、输入电容器为22uF、输出电容器为22uF。 而电感器为4.7 μ H。

当我们进行 EMI 辐射测试时、我们发现 EMI 值超出了限制、经过多次调试后、仍然无法通过。 布局遵循数据表上的建议。

有没有人以前曾提出过这样的问题? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、EMI 问题可能是直流/直流转换器的问题。  

    如果您希望我们为您提供有关如何提高 LMR51420的 EMI 的帮助、您可以提供:

    1. 原理图  
    2. 布局
    3. EMI 扫描
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marshall、

     LMR51420YFDDCR 和 LMR51420YDDCR 的结果几乎相同。

    为了简化测试、只焊接5V 电压生成电路。

    波点2、3、4、5最高、主要在300MHz 左右、  

    还需要增加输入电容器和输出电容器。

    1.原理图

    e2e.ti.com/.../LMR51420_5F00_Schematic.pdf

    2.按产品说明书建议的布局;

    e2e.ti.com/.../LMR51420_5F00_Layout.zip

    3.扫描;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    感谢您分享更多信息。

    我同意、您的原理图和布局看起来不错。

    您共享的辐射扫描似乎在开关节点通常振铃的频率下出现尖峰。

    有几件事你可以尝试,看看它是否可以改进.

    1. L4是否为全屏蔽电感器?
      1. 如果不是、我建议选择像 Coilcraft Xgl 系列这样的屏蔽电感器。
    2. 您可以通过将一个电阻与 C3和引脚6串联来减缓 HSFET 栅极驱动上的压摆。
      1. 从10欧姆开始
    3. SW 节点振铃可以安装一个缓冲器来抑制谐振环
      1. 从 R=A 耦合欧姆开始、C=22p