请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51420 您好!
我们使用 LMR51420产生5V 电压、输入电容器为22uF、输出电容器为22uF。 而电感器为4.7 μ H。
当我们进行 EMI 辐射测试时、我们发现 EMI 值超出了限制、经过多次调试后、仍然无法通过。 布局遵循数据表上的建议。
有没有人以前曾提出过这样的问题? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢 Marshall、
LMR51420YFDDCR 和 LMR51420YDDCR 的结果几乎相同。
为了简化测试、只焊接5V 电压生成电路。
波点2、3、4、5最高、主要在300MHz 左右、
还需要增加输入电容器和输出电容器。
1.原理图
e2e.ti.com/.../LMR51420_5F00_Schematic.pdf
2.按产品说明书建议的布局;
e2e.ti.com/.../LMR51420_5F00_Layout.zip
3.扫描;

不用客气。
感谢您分享更多信息。
我同意、您的原理图和布局看起来不错。
您共享的辐射扫描似乎在开关节点通常振铃的频率下出现尖峰。
有几件事你可以尝试,看看它是否可以改进.