This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:电源

Guru**** 2509375 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346091/ucc28c40-power-supply

器件型号:UCC28C40

尊敬的先生/女士:

我们需要一个直流/直流模块-28V 发生器。 20 mA Current Pleas 帮助查找器件型号

感谢您

亚达夫·纳维恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28C40可以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要-28V 至0V 快速开关 IC 器件型号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28C40可接近1MHz 开关频率、因此是一款快速开关器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28C40这不是正确的器件型号、我们需要-28V 发生器 IC 器件型号、且额定电流为20mA。请 向 我们发送-28V DC-DC 转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要-28V。

    例如如何生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要-28V 50mA 电流

    如何生成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果28V 是输出电压、您可以使用具有变压器隔离的反激式器件、这样次级侧可获得28V、由于它是隔离式的、您可以从次级绕组获得-28V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有任何与之相关的电路、请将其发送给我们。 它将会非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我们没有符合您规格的参考设计。 具体想法如下、您可以按照 UCC28C40设计示例进行设计。  

    除次级侧绕组输出外、所有这些都相同、只需翻转二极管即可提供-28V 电压。