This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:帮助计算 LM5155的补偿网络

Guru**** 2361050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346473/lm5155-help-to-calculate-the-compensation-network-for-lm5155

器件型号:LM5155

您好、尊敬的应用程序工程师

我正在使用 LM5155设计基于 LM5155的可调高压电源。 下图所示的原理图。 输入电压为12V。 预期输出电压为: +-5V ~+-100V。 @输出电流为:0.2A μ A+/-100V 和1.5A@+/-10V。

1.可以通过 0.17A@70.4V 和 0.6A@9.5V 获得最大输出功率。 那么电压将失控并明显下降。 我可以测量出 MOSFET 的漏极电流为~2A、CS 电压为~0.1V。 L1的饱和电流为1.74A。

2.所以,我将 L1从270uH/1.74A 更新为47uH/4.4A。 将"L3=L4=2.2mH/0.26A"更新为"L3=L4=47uH/1.7A。 将 R13从0.05 Ω 更新为0.01 Ω。 我希望通过这些更新、最大输出可以满足我的要求。 但是、最大输出将小于 0.3A@9.5V 、并且输出将会下降并失控。

您能帮助我计算 R18、C25和 C26的补偿网络值吗? 请记住、输出会在+/-5V 至+/-100V 范围内进行调整。

     

感谢您的大力支持!

此致、

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    利用这么大的范围补偿可调输出电压可能非常复杂。
    要构建有效的设计、补偿网络必须在所有运行条件下保持稳定、包括最高和最低 Vout 设置。
    我们有一个用于 LM5155 SEPIC 设计的计算工具。
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR481

    您可以计算补偿值并更改输入/输出参数、以检查波特图是否在不同条件下仍然显示足够的稳定性。
    我建议先使用非常慢的补偿和非常高的相位裕度。

    如果有任何后续问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nikias

    非常感谢您的支持!

    我查看了 Excel 文件。 在我们的设计中、我们使用 DAC 来调节输出电压。 如果我们使用 Excel 文件计算补偿网络并填充顶部反馈电阻器、则 Excel 文件将自动计算不等于我们实际值的底部反馈电阻器、因为我们使用 DAC 来调节输出电压。 那么、我可以忽略底部电阻器并填充带宽吗? BTW、如何选择带宽? 非常感谢!

    此致、

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    是的、对于您的实际设计、您可以忽略底部反馈电阻器、只需将建议值复制到 Excel 工作表列中、即可使计算的波特图再次有效。

    对于带宽选择、带宽越高、稳压对变化的反应越快、但高带宽的稳定性通常也较低(相位裕度较低)。
    为了使设计更加稳健、我建议使用低于建议值的带宽来实现更高的相位裕度。
    通常、我们建议使用60度或以上的相位裕度、以实现可靠的设计。 在最坏的情况下、相位裕度可能会变低。
    本应用手册很好地描述了带宽和相位裕度的影响:
    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    此致、
    尼克拉斯