This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:BQ25185 TS/MR 引脚电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346781/bq25185-bq25185-ts-mr-pin-voltage

器件型号:BQ25185

我想使用 BQ25185作为我们产品的充电 IC、并使用 TS/MR 设计温度监控功能。
但是、虽然数据表列出了 HOT 和 COLD 阈值、但没有列出 TS/MR 端子电压。
・TS/MR 的端子电压是多少? 请告诉我 MIN-TYP-MAX。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下 TS/MR 端子电压是什么意思吗? TSMR 的电压可能根据连接的 NTC 施加在其上的电阻而变化。

    此致。