This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:TPS65105异常工作条件

Guru**** 2379980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329680/tps65105-tps65105-abnormal-working-conditions

器件型号:TPS65105

尊敬的团队:

当我的客户将 TPS65105用作屏幕驱动器时、输出 OUT3异常。 客户从器件引脚捕获了相应的信号并发送了附加的原理图希望您帮助查看导致故障的原因。 对应于两种不同设计的波形、并在单独的原理图下附加了不同捕获。  

e2e.ti.com/.../TPS65105_945E28753575EF8DCA5345659C96E26C625F_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    在第一个原理图中、倍频器正电荷泵可能不足以通过11V 电源提供20V 输出。 我想知道为什么客户会串联使用两个电感器吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     两个串联的电感器(每个电感为2.2uH)与第二个原理图电感器(4.6uH)具有相同的电感。 正是由于材料的标准化、计划采用两个串联的电阻器。 是否有任何问题导致此异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    如果断开负载、电压是否会上升?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好、连接负载时电压并不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    您能请客户在给器件上电时捕获波形吗? 我想知道启动的行为。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../The-power_2D00_on-waveform-of-TPS65105.docx

    尊敬的 Patrcik:请帮助检查 TPS65105的电源接通波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我还可以看看布局吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我们是否可以与客户建立一个咨询电话? 他们无法在外部共享 PCB 布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我们是否可以与客户建立一个咨询电话? 他们无法在外部共享 PCB 布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    当然、我们可以与客户通话。

    Br

    帕特里克