This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:轻负载条件下的功耗

Guru**** 2812195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS61094, TPS61299EVM-016, TPS61299, TPS61299EVM-103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339616/tps61021a-consumption-with-light-load

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: TPS61094TPS61299EVM-016TPS61299TPS61299EVM-103

您好!

我们设计了一种使用 TPS61021A 为调制解调器供电的产品。
最近、我们测试了调制解调器的 PSM (节能模式)、该模式要求以低至4µA 的电流为调制解调器供电。
我们测量了实际消耗的电流、并观察到100µA 平均值、选取量约为100mA。


我看到该图没有显示为低于100µA (我们的 Vout 为3V3、Vin 为3V 到2V):

我在这里看到了一个类似的问题:
TPS61021A:演示板上的脉冲电流-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

是否仍会出现上述链接中所述的行为、或者这不是正常行为。
如果这是预期行为,是否有办法减少轻负载时的消耗?
如果不可能大幅降低这一功耗,您能否推荐一个更好的组件 ,以便在网络连接期间处理高电流(高达1,5A)和在 PSM 期间处理低电流?

事先感谢您、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dahan:

    如果从输入测量电流、则为 正常行为。  如果您需要在4uA 负载下实现低电流消耗、我们推荐使用 TPS612997或 TPS61094。 这些器件支持  在1uA 负载下实现高效率。 但当输入电压为2V 时、其电流能力仅支持1A 输出、当输入电压为3V 时、其电流能力仅支持1.5A 输出。  在4uA 负载下实现高效率非常困难、 我们没有  电流能力更大的此类器件。  

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、  

    感谢您的回答。
    由于我们的输入电压介于2V~3、3V 之间、从输入测得的峰值(140µs 至2ms)消耗电流在1A @3V 至1、5A @2、4V 之间变化、 但调制解调器消耗的最大电流理论上仅为800mA (100mA 平均值)。 我认为 TPS61094无法处理此类电流、但可能是 TPS612997。
    TPS61299EVM-016是正确的电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dahan:

    不需要、如果您需要  TPS612997、则 需要申请  TPS61299EVM-103和 TPS612997样片。  TPS61299EVM-103上的默认 IC 是1.2A 当前版本 TPS61299、因此您需要申请 TPS612997样片并替换 IC。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    我买了电动汽车、但 IC 换不了(太小)
    我使用3V 输入、1、4A OCP 对它进行了测试。 我的调制解调器没有启动、输出电压稳定在3.3V、但 TPS61299输出端的电流测量结果显示连续模式、如下所示:  
     

    什么因素可能导致输出电流具有此波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoel:

    输出电流取决于负载。 我不知道您的调制解调器是什么、但它会像您的模式那样灌入电流。

    Re -将该主题分配给 TPS61299专家。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    仅供参考、TPS61299实际上满足了我们的需求、因为我们最终只需要1A 的输出。
    轻负载条件下的电流消耗确实非常好。
    感谢你的帮助。
    此致、
    马诺埃尔