This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:支持场景

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346479/lm5122-q1-support-scenario

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

尊敬的专家:

客户要求为12V IN、15V OUT、2A 平均输出电流、10A 峰值输出电流、每10ms 持续100us、SW 频率尚未确定。

LM5122能否支持此场景?

他们是否需要考虑任何因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    是的、LM5122可以支持此场景。

    他们也可以考虑将 LM5123用于此应用、因为这是更新的器件、具有更好的供货情况和价格。

    根据负载阶跃变化的速度、它们需要注意补偿网络、以确保器件反应足够快而不会出现输出电压的严重过冲、但两个器件都将能够处理此情况。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Niklas