This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566242:输出电压纹波和电感器纹波

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS566242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346370/tps566242-output-voltage-ripple-and-inductor-ripple

器件型号:TPS566242

请建议使用 TPS566242器件降低纹波电压:我们用于 USB 电源,在当前设计中 ,我们的负载电流最大为1安培。  从 Web 工作台获取了原理图、其中包含2.2uH 电感器和66uF 输出电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您的当前设计中有多少纹波? 您能否上传 Vout 波纹和 SW 波以便进一步分析? 谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在正处于 使用此 IC 的设计阶段、到目前为止、我们对5V 外设的电流要求高达1A。 稍后、我们将负载增加到4-5A。 纹波电压不应大于20mV。 需要对设计进行哪些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加输出电容器是一种减少输出电压纹波的简单方法。 但我认为在您的设计中、纹波应小于20mV。 谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我们已经采用这种方法来减少纹波、但在本论坛中、有人发布了这种方法会产生更多纹波。 因此、当我们在此 IC 上执行测试时、我稍后将分享详细信息。