This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:布局2个电源

Guru**** 2538990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342507/lm7310-paralelling-2-power-supplies

器件型号:LM7310
主题中讨论的其他器件:TPS25947

您好!

我想并联2个输出为12V/4A 的电源、以便提供12V/8A 的负载。

我希望 BOUT 电源同时提供电流(不是供应、而是另一个处于待机状态)。

我可以将 LM7310或 TPS25947用于此用途吗? 它们之间的区别是什么?

谢谢。

马林那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marina:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marina:

    TPS25947有电流限制,LM73100则没有。 您可以遵循数据表中所示的 ORing 配置。 您是否希望在2条路径之间实现相等的电流共享?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的回答。 是的、最好是"平等"共享、它不需要精确到50%/50%、但40%/60%之类的东西 将是完美的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    本周我不在办公室。 我明天会尽量回到 EOD。

    此致

    G·库纳尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marina:

    则不保证电流共享。 如果电源电平之间的差异过大、则一条路径将被关闭。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好! 谢谢!