This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:TPS54160A 和 TPS63000在一段时间后输出不稳定。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337654/tps63000-tps54160a-and-tps63000-instable-output-after-some-time

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件: TPS54160TPS54160A

尊敬的 TI 专家团队:
我们的其中一块 PCB 在批量生产时出现了意外行为。 一段时间后、两个直流/直流转换器的输出电压开始振荡。
这种现象在与生产的系列相同的先导系列中没有发生。

我们根据 webench 实现了直流/直流转换器。
只有在 TPS63000中、我们才没有与 R107并行实施 CFF。 不过、这已经过测试、没有改进。
偏离数据表的另一点是 TPS63000的 VIN 和 VINA 之间的 RC 滤波器。

不稳定的输出信号会触发处理器的欠压。
如果 PCB 在32V 下运行、则我们还没有看到这种现象。
我们的客户拥有41V 的系统电压、这正是 U100的设计初衷。 在测试用例中、U100只有一个 LED 和 U101作为负载。

对于如何控制行为是否存在明显错误或提示?

我们感谢所有的支持。

此致

法比奥

原理图:

U100/TPS54160布局

U101 / TPS63000布局

3V3稳定:



3V3不稳定:

5V 稳定:

5V 不可启动:


Webench 导出:
e2e.ti.com/.../tps54160a_5F00_Vout_5F00_5V.pdfe2e.ti.com/.../tps63000_5F00_Vout_5F00_3V3_5F00_Webench.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    由于这种现象 随着输入电压的变化而变化、我认为根本原因应该是降压、我将把这个线程转发给右方。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的参与。
    我们周末进行了一项测试、测试条件为32V 输入电压、该行为也会发生。 但花费了更多的时间。
    所以我的初始帖子不正确。

    此致
    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

     从 TPS63000侧开始、您能用建议的2.2uH 来替换电感器吗?  稳定和不稳定之间的状态差异是多少、只是 Iout 不同?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    我们必须检查是否有较小的电感器、否则我将订购一些。

    负载电流没有差异。
    制造商的设置如下所示。
    连接电源41V、检查 整个电路板的电流消耗、并测量3V3和5V 上的电压。
    在生产环境中、他们可以观察到这种行为、但使用万用表测量输出电压符合规格。 但是 LED 在闪烁、并且无法与电路板进行通信。
    我有一些板可供调查、我用示波器进行了测量。  

    一段时间(30分钟至90分钟)后 、输出行为发生变化。
    在3.3V 转换器上、有一个 LED 闪烁频率为0.5Hz (1mA)
    该5V 电源上有一个 LED 恒定亮起(3mA)

    如果您需要完整的原理图、我可以私下提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    是否可以切断 TPS54160的5V 输出、然后用稳定的电源为 Bubo 供电?   

    同时、在 Bubo 器件上使用具有类似功耗的电阻器作为 TPS54160输出的负载。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我们将使用建议的更小线圈进行测试、还将使用外部电源和人工负载进行测试。
    我今天无法测试您的建议。
    我很感谢您的建议、一旦我对其进行了测试、我们会及时回复您。

    此致
    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    得到了、将保持此线程的状态为"正在等待客户"、直到您下一次更新。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!

    我们已经按照您的建议进行了测试。
    电感器越小、该行为似乎就越少。 目前、我们使用的是3.3uH 型。 但2.2uH 和1.5uH 处于正常状态。

    在我们的测试设置中、每隔5秒就会激活一次 NFC 读取器、且在启动时、此部分电路的功耗为140mA @3.3V。

    由于我们要在初始设计中使用 TPS560200DBV 作为3.3V、因此出现了错误。 但是、在开发期间出现供应短缺、我们不得不切换到 TPS63000。 我们还模拟了 TPS63000、但使用了最初推荐的10uH 电感器。

    我们无法在 webench 中为 Bubo 生成波特图。
    我们 应该能够向客户解释为什么第一批中没有检测到10uH 的任何错误。

    您能否在10uH 和2.2uH 下仿真该系统的波特图或稳定性条件?

    感谢您的提示和支持。

    B·法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    是的、我可以这样做。  测试条件是5V 输入和3.3V/0.4A 输出、对吧?

    请预计本次测试将会有很大的延迟、因为我手头有两个紧急案例、很抱歉、本周晚些时候可以吗?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、  

    是的、5V 输入和3.3V/0.4A 输出是正确的。
    本周结束或下周早些时候就好了。
    非常感谢您抽出宝贵的时间参与我们的工作、非常感谢您的参与。

    此致
    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!
    希望你好。 我想问、您是否能够在本周结束之前为我们模拟稳定性条件。

    此致
    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    真的很抱歉,我试图做基准测试来确认波特图与10uH 和2.2uH 的差异这个星期一.  我忘记了详细条件、我想 返回到该线程以找出答案。 然后,我再也找不到这个主题,不知道发生了什么,可能是 我犯了一个错误,或者不够仔细,我认为你已经有这个问题的答案,并删除这个主题。

    不幸的是,我将在我的假期,不会回到办公室,直到下周。 恐怕我什么也不能弥补我的错。

    但一旦我回到办公室,将首先进行这项测试。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。
    祝您的假期愉快。
    我们期待在您回来后得到结果。

    此致
    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    下面附加了波特图结果。

    2.2uH 电感--PM 为54度,GM 为9.1dB

    10uH 电感器--PM 为22deggm 为4.3dB

    结论是对于10uH 电感器、问题将会稳定、而对于2.2uH 电感器、性能会好得多。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Tao、
    欢迎回来。

    非常感谢您的支持。

    这可能不是您的责任、但在数据表或 Webench 中添加有关电感器值的注释将非常有用。
    我们发现,只要您从目录中选择组件,就不会出现警告;如果您创建自己的组件,则会出现警告。

    此致
    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    再次感谢并为我的错误道歉。

    我不知道对每一个都有这样的提醒是一个好主意。 但是、一种100%有效的方法是、如果没有特殊要求、则遵循 EVM 的用户指南、因为外部组件的参数在我们身边进行了验证。

    此致

    陶氏