This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:实际可用输出功率?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346545/lm5175-actual-usable-output-power

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176LM5177

大家好。

我想在升压模式下使用 LM5175。

H/W 配置环境如下。

-输入功率:12-16.5V(电池功率),(12V*6A)*(4电池组并联)= 288W

-输出功率: 24V@280W

- Q1: 单个 LM5175配置是否可以实现280W 电源设计?

- Q2:请告诉我最大的输出。

- Q3:我可以并行配置 LM5175并将其用作负载吗?

我要等你的答复。 感谢你的帮助。

- Jungsik Kwak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jungsik:

    LM5175应该能够支持这一点。

    输出功率主要由外部元件决定、对于这种功率等级、需要仔细选择、还需要正确设计热耗散、因为这在变得至关重要的区域是肯定的。

    您还可以检查 LM5176 -这是 LM5175的改进版。

    如果您需要并行操作、LM5177将是更好的器件、因为 LM5175和 LM5176已有内部逻辑支持。

    此致、

     斯特凡