This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:当输出端子连接到负载后、将无法启动。

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS259827LEVM, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343927/tps259827levm-when-the-output-terminal-is-connected-to-a-load-it-will-fail-to-start

器件型号:TPS259827LEVM
主题中讨论的其他器件: TPS25982

您好,

最近、在测试 TPS259827LEVM 是否符合我们的需求并需要您的帮助时、我们遇到了一些问题。

--

在测试时、我们使用公共版本进行测试、然后后端连接到电子负载

电子负载用于模拟浪涌部分、因此在 TPS259827LEVM 上电之前、电子负载将保持开启。 此时、TPS259827上电后将无法启动。

CdVdt 是唯一可以根据规格控制浪涌压摆率的器件。 即使我把它调整到一个高值或打开,我仍然无法解决这个问题。

如果更改打开顺序、先打开电源、然后打开电子负载、则工作状态为正常。

测试条件:

1.电子负载 CC 模式、电流9A。

TPS259827LEVM  CdVdt:开路。

--

观察波形时、假设我设置了9A、电流上升到9A 后保护立即跳闸。

目前、公共版本和电子负载未连接到任何 RL。

因此、我经过初步分析后发现、该架构是一个纯电容式电路。 它不会在一开始启动 dVdt、而是进入电流限制。 然后在启动期间触发器件进入热关断状态。

因此、我想问、是否可以通过调节输出端的电阻器来解决该问题? 如果能够解决、RlStart 在该系统中发挥什么作用? RlStart 通常取什么值? 如果尺寸过大、是否会有任何影响?

此外、我想问一下、热关断是 IC 的保护组件。 无论输出和输入如何、都应触发保护。 可以使用 Cdvdt 来调节输出。 输入呢?

请帮助回答这个问题。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测试时,我们使用公共版本进行测试,后端连接到电子负载

    是指终端设备的公共版本。 您能告诉我您最终的应用吗?

    电子负载用于模拟浪涌部分、因此在 TPS259827LEVM 上电之前、电子负载将保持开启。 此时、TPS259827上电后将无法启动。

    CdVdt 是唯一可以根据规格控制浪涌压摆率的器件。 即使我把它调整到高值或者打开、还是不能解决问题

    [/报价]

    增加 dVdT 应该会有所帮助。 打开它将使它变得更糟。 如果浪涌电流很高、我们需要降低浪涌电流、以便不会发生热关断。 我们的网站上提供了一个设计计算器、可以帮助您查找 dVdT 值。  SLVC779计算工具| TI.com

    如果更改打开顺序,请先打开电源,然后打开电子负载,工作状态将是正常。

    是的、如果您在为器件加电之前连接了负载、则会产生浪涌电流。 如果浪涌过大、器件将进入电流限制状态并会由于过多功率耗散而进入热关断状态。  

    Unknown 说:
    .Electronic Load CC Mode、Current 9A。

    请使用 CR 模式进行测试。 当您使用 CC 模式进行过流测试时、可能会得到错误的结果。 在电流限制模式下、我们的器件是电流源、您需要连接另一个具有不同电流电平的恒流源。

    -------------------------------------------------------

    Unknown 说:
    观察波形时、假设我设置了9A、保护将在电流上升到9A 后立即跳闸。

    立即跳闸是由 CC 负载或高功率耗散导致的。

    [报价 userid="595312" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343927/tps259827levm-when-the-output-terminal-is-connected-to-a-load-it-will-fail-to-start ]因此、我初步分析认为该架构是一个纯电容式电路。 它不会在一开始启动 dVdt、而是进入电流限制。 然后、设备在启动期间触发进入热关断状态。[/quote]

    您能告诉我运行条件吗? 只要不接受非常高的电流、此架构就应该处理电阻负载。

    [报价 userid="595312" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343927/tps259827levm-when-the-output-terminal-is-connected-to-a-load-it-will-fail-to-start ]那么、我想问一下是否可以通过调节输出端的电阻来解决这个问题? 如果能够解决、RlStart 在该系统中发挥什么作用? RlStart 通常取什么值? 如果大小过大,是否会有任何影响?

    非常小的负载电阻将提供非常高的电流。 这可能会导致问题。 再次分享一些详细信息、例如我的输入的原理图和工作条件、了解如何更正此问题。 另外、如果没有这些输入、我也不能完全理解可能会出现什么问题。

    Unknown 说:
    此外、我想问一下、热关断是 IC 的保护组件。 无论输出和输入如何、都应触发保护。 可以使用 Cdvdt 来调节输出。 输入如何?

    TSD 仅取决于 IC 处的功率损耗。 此器件不提供反向电流阻断、因此通常输出可能低于输入、并会导致一些功率损耗、进而导致 TSD。 是、可以使用 dVdT 控制输出启动电压压摆率。 无输入无法控制。 取决于电压源。 器件将提供欠压保护和过压保护。

    如果在共享原理图和工作条件方面有任何问题、您也可以在 E2E 论坛中定向消息。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。
    在后续测试中、我将电子负载模式调整为 CR 模式。

    但仍然遇到一些问题。


    情形1:Vin 12v、电子负载模式:cr、值:1.2R、Cdvdt:开路。
    在这种情况下、一切都正常、但如果我再次调整 R、即当电流增加时、将触发保护。

    情形2:
    测试调整与步骤1相同。 后来、我将一个10K 电阻器与输出端并联、并且它会正常启动。

    --

    下面是我的问题

    1.调节输出电阻后,在这种情况下启动不会达到保护上限。 那么、这里的电阻器的作用是什么? 该电阻似乎是必需的。


    2.如果我们想要模拟浪涌部分,我们应该如何设置环境? 我们需要对 TPS259827LEVM 进行哪些修改?

    3.
    在本例2中、如果电子负载切换到 CC 模式、然后器件开启、则启动仍将失败、并且波形如下面的响应所示。
    那么、我可以将 CC 模式视为一个大电容器吗? 当电容较大且没有 RL 时、触发热保护是否容易?
    但我也调整了 Rlstart、但没有达到我想要的效果。 问题可能是什么? Cout 的值是否已达到上限? Cout 的最大值符合规格。 有什么地方可以参考?

    TPS25982是否有可以参考的浪涌测试数据?

    --

    再次感谢您的帮助、祝您愉快。