This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289EVM:请求 EVM 原理图和布局文档

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289EVM, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323171/tps55289evm-request-for-evm-schematic-and-layout-documentation

器件型号:TPS55289EVM
主题中讨论的其他器件: TPS55289

您好!

是否可以访问 TPS55289EVM 的设计文件(原理图、BOM、布局等)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selim:

    此设备的专家将在下周之后的一周内才能提供。 请期待一个答案。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图、BOM 和 PCB 布局位于文档中。

    www.ti.com/.../SLVUCF2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得,你好,已经检查了。 我是说 Altium 设计文件。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selim:

    请稍候,直至下周专家回来。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selim:

    我想与您确认、您是否仍需要 TPS55289 EVM 的设计文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selim:

    您已经有 2个月没有看到更新、因此我假设您不需要 EVM 文件。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯