This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:48V 电池系统输入至45V 输出

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5176-Q1, LM5118-Q1, LM5118, LM5176, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346022/lm5118-q1-48v-battery-system-input-to-45v-output

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5118LM5176、LM5177、 LM51772、LM5176-Q1

您好、

客户在评估48V 汽车系统时、需要45V 输出来支持其音频系统、输出功率需要约450W。

LM5118-Q1可以支持此电源吗?  

除了 LM5118-Q1、我们是否还有更合适的器件来实现这一点?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    LM5118将在整流二极管上具有高损耗。 您应该选择一个同步4开关降压/升压控制器。

    例如、LM5176、LM5177或 LM51772

    对于输出功率、您可能需要选择多相设计或考虑额外的冷却。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Stefan,ö ll

    感谢您的评论。

    如果客户在汽车应用中使用、请考虑使用一些缓冲器、可能需要更高电压的器件。

    根据您的经验、您收到任何推荐的汽车器件吗?

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    LM5176-Q1符合汽车标准。

    LM51772  作为符合汽车标准的器件进行了发展蓝图。

    此致、

     斯特凡