This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:限流设置电阻器

Guru**** 2508765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345902/tps552872-q1-current-limit-setting-resistor

器件型号:TPS552872-Q1

您好!

我们是否可以选择0欧姆作为电流限制设置电阻?
然后,ISP 和 ISN 是否应该与 VOUT 连接?

此致、taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taki:

    感谢您使用 E2E 论坛。
    由于本周四和周五的公共假期、此设备的专家不在办公室。
    请在下周开始回复。

    此致、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isao:

    感谢您的联系。

    1.我知道这里的应用是什么吗?

    2.可以,0欧姆也可以,或者客户可以直接按如下方式将 ISP 和 ISN 连接至 Vout。 ISP 和 ISN 都必须连接到 Vout 才能禁用输出电流限制功能、且不能悬空。

    3.完成后请将原理图和布局发送给我们审核。

    BRS、

    布莱斯