This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390:如果需要为 TPS61390选择较小电感器有任何风险?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345284/tps61390-if-any-risk-to-choose-a-smaller-inductance-inductor-for-tps61390

器件型号:TPS61390

迪亚尔斯、

我的客户正在根据以下规格使用 TPS61390进行设计:

VIN = 3.3V、VOUT≤60V、 IOUT≤4 mA  

)电感器高度的限制、他们希望选择2.2uH 电感器(LQM21PN2R2MC0D、根据计算结果、限制电流为0.6A μ A、而不是建议的4.7uH 电感器。 可以吗? 是否有风险在本例中选择如此小的电感器?  

此外、在电感器计算公式中使用的 ILIM 的准确定义是什么? 这是否意味着 TPS61390的限制电流或电感器的限制电流? 较低的值、会发生什么情况呢?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Andrew、您好!

    我们的专家 将于 周四和周五度假、 请期待回复延迟。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    根据您提供的工作条件、2.2μH 在计算得出的 Lmin 和 Lmax 范围内、因此2.2μH 可以。

    公式中使用的 ILIM 是 EC 表中 ILIM_SW 的最小值。 电感器的 Isat 应大于 ILIM_SW 的最大值。

    此致