This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:验证原理图- TPS51396ARJET

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344276/tps51396a-verify-the-schematics--tps51396arjet

器件型号:TPS51396A

e2e.ti.com/.../Buck-regulators.pdf

您好!

我将设计文件附在此处。

我们设计了具有12V/2A 输入的3.3V 和5V 输出的 TPS51396ARJET 稳压器。

请验证设计并分享您的建议。

注意:在 TI 设计工具的帮助下设计了稳压器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有 一条评论。 请添加一个与启动电容器串联的电阻器。 它的范围可以是0~5Ω、以调节 SW 节点尖峰。 SW 引脚上的尖峰过高可能会增加器件损坏的风险。

    谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议并做了进一步说明: 我们是否需要添加缓冲器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以添加缓冲器电路就更好了。 谢谢。