This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:未从 IC 获得任何输出

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344312/tps2640-not-getting-any-output-from-the-ic

器件型号:TPS2640

我们在许多 PCB 中添加了 IC。 现在、我们已经开始测试 PCB。 但我的惊讶是、任何 PCB 的保护 IC 都不会提供任何输出电压。 我们必须绕过 IC 来为 PCB 供电。 我附加了 IC 的原理图。 任何类型的帮助都会被赞赏。 谢谢

我在评估板中看到、除了7和11个引脚外、所有 NC 引脚都连接到 RTN (由于热原因、正是如此)。 因此我将所有 NC 引脚连接到了 RTN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    本周我不在办公室。 我明天会尽量回到 EOD。

    此致

    G·库纳尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zunuran:

    很抱歉耽误你的时间。 原理图看起来没有问题。  你是否有任何波形?

    此致

    G·库纳尔