This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:Cout 为10uF 时的浪涌电流

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345093/lp5912-inrush-current-when-cout-is-10uf

器件型号:LP5912

尊敬的专家:

我的客户有一个相同类型的问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——  

(1)在参考线程中、有一个讨论是 ISC 超过图51中的1100mA。 数据表 P.16的说明。

没有明确提及超过 ISC 的操作没有问题。

另一方面,ISC 1100mA 在数据表 P.5中说明了700mA 中的中的900mA 中的电流水平。

我知道不能超过700mA 的最小值。 是这样吗?

(2)此外、数据表 P.7 7.6输出和输入电容器规定最大输出电容器为10μF。

输入电容列为1μF、但未列出最大值。

当输入电容为1μF 时、10μF 输出电容的充电电流预计会超过700mA。

为了避免超过700mA 的 ISC 最小值、我认为不可以使用10μF 输出电容器。

如果可以使用10 μ F、请指明条件。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    1. ISC 是指内部电流限制、它 保证支持高达1100mA 的最大值。 根据该常见问题解答、该器件在2.98A 下的最大峰值浪涌电流为1ms。 理想情况下、电流不会超过500mA 的建议工作条件。  

    2.10uF 的输出电容器 可能适用于具有较低输入电压和较长启动时间的应用。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的答复和有用信息。

    1.我知道 LP5912在2.98A 下能够承受1ms 的浪涌电流。

    2.输出电容为10uF 的浪涌电流可能不是问题。  

    我将与客户分享这些信息。

    当客户有其他问题时、我会 再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市