This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:反激式电源无法启动

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24650, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342093/ucc28730-flyback-power-supply-doesnt-start

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件:UCC24650

你好  

我设计了基于 UCC28730D 和 UCC24650的反激式电源。 设计在 TI WEBENCH Designer 中完成、原型根据设计完成。

所有内容都使用 SLUC579 UCC28730设计计算器工具进行检查。

当连接到主电源时、根本不会启动。

下图来自示波器、信号包括:  

黄色:MOSFET 栅极

绿色:VDD

橙色:CS 引脚

蓝色:VS 引脚

VDD 电压具有锯齿形、时间介于最大 CCA 1.3s 之间。

GATE 具有6个突发脉冲、f=25kHz

我在以下日期进行了更改:

- VDD 电容器

- RCS 电阻器

- VS 分压器

而没有任何运气。

附加是 webench 设计、原型由该设计制造。

e2e.ti.com/.../UCC28730-_2D00_-WBENCH_2D00_Design_2D00_01.pdf

任何人都能帮助解决可能出现的问题吗?

此致

C·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciril:

    感谢您与我们联系。

    Webench 是设计的良好起点。 IC 未启动、因为出现故障阻止启动。 CS 引脚波形没有正确缩放。 如果您在启动时看到一个脉冲、很可能是由于 CS 引脚上存在故障、例如4us 下未达到最低电压电平、并认为它短路。  

    请使用以下应用手册来帮助您进行调试。

    https://www.ti.com/lit/an/slua783/slua783.pdf

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生: 哈里什

    感谢您对我的问题的答复。

    我在测试设置中发现了错误、CS 电阻器是1k、而不是2k8。

    现在、我有不同的问题。

    缓冲电路中的第一个 TVS 二极管由于过载而失败。 其尺寸为3W 150V  BZG03C150-M3-08。

    Trafo 初级绕组仍在工作时的电压如下:

    接下来、栅极信号以 CCA 240kHz 的栅极频率在几毫秒长的脉冲突发内出现、这很奇怪、根据数据表、最大频率应该为90kHz:

    输出端电压也表现为短脉冲。

    在两者之间、我还尝试不同的策略:

    -更换 CS 电阻

    -添加缓冲器到 MOSFET

    -初级绕组上的 RCD 缓冲器

    -附加栅极电容

    辅助电压电源上无串行电阻

    - VDD 处的附加盖

    到目前为止没有改善。

    任何进一步的帮助都将是非常容易的。

    此致

    C·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ciril 先生、

    很难判断所显示的波形会发生什么情况。

    1.请以正确的极性正确探测变压器辅助绕组。 很可能它会由于 OVP 而关闭。

    2. 240khz 表示系统不稳定。 发生这种情况的主要原因是噪声影响用于驱动它的 OVP 的 Vs 引脚。 您必须确保使用单点接地星形连接正确实施数据表的布局建议。

    3.辅助绕组信号也应保持干净,遵循建议的漏电复位时间。  

    请分享一份计算器和原理图副本。 有大量参考设计可检查您的布局。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=UCC28730

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    仅供参考、我最近使用了一个 Webench 设计、事实证明该设计的所有不同部分都存在严重错误、由于设计错误而无法启动、软启动时间都错误、控制器启动需要几分钟时间。 斜率补偿 组件值具有 十的几次幂、闭环控制组件也是如此。  设计"包括"基本上所有 TI 自己撰写的名为"反激式电源常见错误"等文章的错误。

    这是一个很大的问题。 如果根本不使用 Webench、将会节省大量时间、并且可以根据数据表信息从一开始就手动设计一切内容、因为 webench 设计中的单个组件值都无法获得信任、所以最终我不得不这样做。

    根据我的经验、使用 webench 时应格外小心、并根据数据表设计规则仔细检查整个设计和所有组件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意您的意见。 Webench 并非在所有条件下都进行优化、因此需要遵循数据表和计算器。

    此致、

    哈里什