This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:学习完成后的电容

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344065/bq33100-the-capacitance-after-learning-completed

器件型号:BQ33100

迪尔斯

    最近,我在测试时发现了一些问题  

1、 学习完成后每次电容值都不同,(循环测试,学习完成后开始学习)

2、电容值 比以前突然变化。 (__LW_AT__参见 PIC)

:μ A

到第一个问题:我们得到的电容值在学习后是否会有差异、是否有些东西改变了计算值?

到第二个问题:什么会导致此学习错误?

问题2:

1、如何验证学习值对我们来说是最佳结果

2、电容值容差,+?~-?μ F 如何?

非常感谢,期待您的回复 !

赵勇

Br  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao:

    BQ33100具有通过学习频率设置的自动学习周期、电容波动的一个可能原因是未校准器件。

    本应用手册讨论了校准- bq33100超级电容器管理器- 13大设计注意事项

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢, Evan。

          另一个关于学习过程中电压采样数据的问题,BQ33100如何识别正确的电压数据并在学习周期完成时进行采样,是否有内部识别 机制?  

    例如:A、B、C 电压,哪一个是计算的最佳选择,以及采取此操作的时间延迟是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是如何设置 Learn Delta Voltage?基准的任何计算方法?

    Br  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、延迟了、点击"TI 已解决"后、您回复时不再收到通知。  

    V learn max 由电容器制造商指定。

    如果您有更多问题,请打开一个新问题,因为该问题已标记为已解决:)

    此致、

    埃文