This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430

Guru**** 2503655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346497/tps5430-tps5430

器件型号:TPS5430
大家好! 

我为制造了80个器件的公司开发了一款采用微控制器的产品、该微控制器通过 TPS5430使用了直流/直流转换器。
一切都运行正常、直到随机的一些数据未到达或者在 MCU 的串行输入中损坏。
´ve、在工作台上、我能够对问题进行仿真、并且我发现当故障发生时、TPS5430出现
纹波为160mV 且工作频率从490KHz 跃升至510KHz。
在下面您可以看到捕获的波形。 由于我不知道所使用的引导电容器的部件号、我怀疑它。
你怎么看?

自举电容器正常时

不好

在 PH 引脚处正常

不好

5V 正常

不好

原理图

顶部铜

无区域



PS:L3线圈的尺寸确实过大。

提前感谢

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    很遗憾听到您的问题。 我的一位同事将很快回复您、并提供他们的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您分享您的原理图和布局。 不过、您的原理图中似乎存在一些布局中缺失的元件(例如、原理图中没有 CIN、但显示为 C14和 C12)。 请与我们分享更新后的原理图、以便我们为您提供更好的帮助。

    关于布局、我注意到这些平面看起来是未连接的。 IC 上方和 IC 下方的接地平面之间是否没有顶部接地平面连接? 应在 IC 正下方有一个顶部接地平面、用于连接这两个 GND 平面。  

    这还有助于移动 C14、从而使 C12可以旋转以连接到 IC 的接地平面、而不是通过过孔。 这将有助于最大限度地减小由旁路电容器、VIN 引脚和 TPS543x 接地引脚创建的环路。 有关 详细信息、请参阅数据表的第7.4.1节。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、感谢您快速回答。

    这是24V 原理图。 该板将使用电池供电。

    CAD 软件启用了3D 零部件。 对不起那个错误的信息。 这是另一张图片。 是的、它在应用的顶部铜上有一个区域。

    旋转 C14电容器。 您的意思是:

    不幸的是问题仍然存在。 你有其他关于我给你的新信息的提示吗?

    谢谢。

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您的尝试。 可能很难确定导致该问题的原因是什么、或者 TPS5430是否根本导致了 MCU 问题。 是否有隔离电路的潜在方法、以便我们可以观察其在正常负载条件下的行为?

    另一方面、我会注意到、根据器件的电气特性、开关频率可以是400kHz 到600kHz 之间的任何值。

     

    就输出的峰峰值纹波而言、该值可以由包括输入电压下降和电容器 ESR 在内的任意数量的因素来确定。 您可以在 数据表的第7.2.1.2.4至7.2.1.2.4.2节中找到有关这方面的更多信息。 请使用这些公式检查您的组件、以确保它们符合您所需的峰峰值输出纹波值。

    如果您愿意、您可以发送输入/输出条件和用于设计的组件、还可以运行 webench 仿真以检查是否不稳定性。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua。

    感谢您指出频率范围、我错过了它。 
    我已经在其他设备中使用过 TPS5430、包括初始
    测试我使用了带 TPS5430的直流/直流模块、您可以在其中一个上购买
    eBay 的端口。 我可以说、我90%确定问题是纹波、因为当
    将稳定的5V 电源施加到 MCU 电路、它运行良好、我将其离开了
    不间断运行4小时。

    好的、由于这不是商业产品、仅供内部使用、
    而且不是关键产品、我的解决方案也不是
    技术方面的最佳器件、但现在已经制造了80块电路板、
    我意识到、最简单的方法是增加
    输出电压、借助一个微调电位器、我来到了
    得出的结论是、使用3K 电阻器(R3 3.24k Ω)我可以获得5.27V
    经过超过4个小时的测试、我不再有 MCU 的问题了。
    我将结束该主题。

    非常感谢。

    马可
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助!