This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:TPS7A0330PDQNR 标志

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346406/tps7a03-tps7a0330pdqnr-marking

器件型号:TPS7A03

您好

我们针对该产品收到了两种标记、一种是 G4、另一种是 P5。 根据数据表、它是 G4。 您能帮助确认 P5的标记是否正确吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、营交、

    很抱歉、我们无法核实这一点、但我们的假冒产品团队和 客户支持中心 可以为您提供帮助!

    请按照以下说明操作:

    1. 填写了 假冒产品申请表。  
    2. 器件底部和顶部的高质量图片
    3. 二维条码标签的高质量图片。  
    4. 装运单据的副本/图片、即显示设备来源的装箱单  TI 。  (如果无法提供此信息、由于产品保管链的不确定性、我们无法提供验证。)  
    5. 提供设备应用程序。

    另请注意:

     通过非 TI 授权分销网络(包括代理商、独立经销商或在线市场(有时称为"灰色市场"))购买的半导体产品可能存在 假冒、篡改、超出 TI 推荐货架期或存储/处理不当的问题。 相应地、对于在 TI 授权分销网络之外购买的半导体产品、TI 不提供保修服务或客户支持。

    Br、

    -吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    此产品可从 TIstore 购买。 我们只是想确认此产品有多少种标记方法

    请帮助确认

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、营交、

    由于器件数据表仅将 G4列为器件标识、因此我只能评论上述流程。  

    Br、

    -吉米