Other Parts Discussed in Thread: TPS7B68-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B68-Q1 是否有任何具有更高结温的器件?? 或如何使该器件承受175摄氏度的温度。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B68-Q1
是否有任何具有更高结温的器件?? 或如何使该器件承受175摄氏度的温度。
尊敬的 Karhowraja:
TPS7B68-Q1的绝对最大工作温度为150°C。 我们的产品系列中没有可以支持175°C 最高工作温度的器件。
下面是一份包含 PCB 设计指南的应用手册 、用于优化 LDO 的热性能: 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析。
Br、
埃林