This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:UCC28C43D

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345785/ucc28c43-ucc28c43d

器件型号:UCC28C43

UCC28C43DR

您好!

所以、这是关于误差放大器(COMP 引脚1)输出的行为。

 

以前、此输出达到6V 以上的电压(数据表典型值、 6.8V)、而在根据数据表将其保持在5V 时、其提供0.5 -1mA 的电流。 当它被拉至0V 时、它大约为2mA。

 

现在、使用较新的 IC、COMP 不会超过5V、根据数据表(2022年11月)、在电压保持为5V 时、也应提供0.5 -1mA。 当它被保持在5V 且没有电流流过时、输出为5V! 但是、如果它被拉至0V、电流大约为4mA! (比以前高两倍!)

 

根据数据表、COMP 具有电流限制、但没有找到任何有关具体值的信息。

  

此致

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    往返之间 COMP 引脚电流的指定方式仍然相同、是的、其最大值现在高达5V、而不是大约7V。 下拉至 GND 时的 COMP 电流不是规格、因此 PCN 没有这部分。 是的、与之前的大约2mA 相比、COMP 下拉源电流大约为4mA (可高达4.5mA)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型的应用是将 COMP 拉至接地、他们只需更改其规格...  你能说这是从哪个批次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供器件外壳顶部标记-更好的照片、以便我可以帮助查找。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您不再需要这种支持、因为您已有很长时间没有回复。 我将关闭该主题。