This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:负输出

Guru**** 2532480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347189/tpsm365r6-negative-output

器件型号:TPSM365R6

此设计是否能够支持24Vin 至-15V/IBB 拓扑200mA?

是否有采用电源模块的类似设计? 谢谢。  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我的同事将很快向您提供他的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    在 IBB 配置中、TPSM365R6器件只能在高达-13V 的输出电压下工作。 这是因为非 IBB 版本最多只能输出13V。  

    但是、 TPSM5601R5H  应能够在24V 输入电压和-15V/IBB 输出电压下支持此200mA 应用。 有关详细信息、请参阅此应用手册。

    如果您想 以这种方式评估器件、还可以使用此部件的 IBB EVM。

    谢谢!

    约书亚奥地利