This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:使用电机(反电动势问题)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1, TPS48110Q1EVM, LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343268/tps4811-q1-working-with-motors-back-emf-problems

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS48110Q1EVMLM74930-Q1

团队成员  

我们考虑 使用 TPS4811-Q1来保护 我们的应用中使用的伺服电机(48VDC)。  

为了对其进行测试,我们将 TPS48110Q1EVM (TI 的评估板)连接 到一个电机。 请参阅以下方案  

在测试该电路并验证其完好性 - 1秒后断开所需阈值8A 处的负载、请参阅下面的曲线  

蓝色 -输出电压  

黄色 -输出电流(电流证明为10mV/1A)  

TPS48110-Q1损坏和停止功能。

正如您可以在右上角看到的小负极黄色小山峰中看到的、   

是真的吗? 如何保护它免受反向电流的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mizrahi:

    您能否检查 CS+和 CS-电压是否超出数据表规格?

    故障是否可重复?

    请测量引脚对引脚阻抗和引脚对地阻抗并与我们分享以便更好地了解  

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh  

    我无法执行该操作、因为我已将该 TPS 替换为新器件  

    同时、我在下面对这个解决方案进行了研究、  

    1) 1)用于阻断可能损坏器件的反向电流的二极管

    2)二极管、用于允许电流流动、反向电流由该电路之前的斩波器和断路电阻器吸收  

    请给出您的评论  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mizrahi:

    我看不出任何担心。 在8A 电流下管理二极管中的功率损耗可能很困难-如果是、请考虑使用 LM5050等 ORing 控制器来代替二极管。

    此外、我们还有 LM74930-Q1、它具有反向电流开/关功能。 请查看并告诉我、

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh  

    感谢您的评论、我们将考虑

    您是否可以推荐在实施断路电阻器斩波器的电路上(我们的电源不具备灌电流能力)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    仍在等待您的新想法的吱吱声斩波器

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mizrahi:

    抱歉、我不知道该实现。

    此致、

    勒凯什