This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:2.0V 应用电池平台电压设计

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347325/bq76952-design-of-applied-cell-platform-voltage-2-0v

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76940

尊敬的 TI 工程师:

我们计划使用平台电压为2.0V 的电池、对于24节串联、双 IC 级联使用、其放电保护为1.0V、过压保护为2.8V。

请问 BQ76940或 BQ76952是否可以支持这样的电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这对 bq76952起作用:

    该器件要求每个输入至少2V、以 VC5开头。

    最小 CUV 阈值设置也为1.012V (50.6mV * 20):

    此致、

    马克斯·韦博肯