This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:原理图审阅

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347475/bq25792-schematic-review

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、、 BQ25798

您好、先生/女士:

我们有需要您支持的新设计。

请查看我们的原理图并向我们提供您的建议。

我们的应用条件如下所示。

灌电流模式:5V/3A、为电池充电4.2V/3A

拉电流模式:5V/3A

期待您的反馈。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../8510.BQ40Z50_2B00_TPS25751D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    我建议切换到 BQ25798。  BQ25792专为智能手机等嵌入式应用而设计。   BQ25792不支持在电池可拆卸时运行。  

    切换到 BQ25798可以防止未来出现问题。 IC 是引脚对引脚兼容的、因此 IC 的交换应该不会出现问题。

    我建议遵循我们的原理图检查清单:BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic 检查清单(1).xlsx

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好:

    非常感谢您的建议。

    我们会检查原理图、如果有任何需要与您确认的东西、我们稍后会告知您。

    非常感谢。