This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:UCC25640X Simplis 模型

Guru**** 2385370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347371/ucc256402-ucc25640x-simplis-model

器件型号:UCC256402

大家好、

我已经下载了 UCC25640x Simplis 模型。 我试图在 SIMETRIX 软件中运行,但它不工作。

错误显示为 ***错误***(UCC25640x 模拟测试 Bench.net;121):解密失败:无法解密数据。

***错误***(UCC25640x 模拟测试 Bench.net;121):解密失败:无法解密数据。

任何人都可以在这方面提供帮助。

谢谢、此致

Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了你的询问,正在审查中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我下载了模型并运行了、没有问题。  请查看下面的结果。

    问题可能是您尝试在 zip 文件中运行它。  我会再次将其卸载、并将其放在您的桌面上、然后重新运行它。

    此致、