This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:具有50mA LED 的 LP5018

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347463/lp5018-lp5018-with-50ma-led

器件型号:LP5018

您好  

我有一个采用50mA LED 的设计、采用 LP5018  

- LP5018每个 OUTx 引脚输出最大25mA  

-我能否设计将2个 OUTx 引脚组合到1个 LED 以驱动当前的50mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    请参阅以下评论:

    -每个输出的最大输出电流为35mA。

    -是的,您可以合并2个 OUTx 引脚来增加输出电流。

    BR、Jared