This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:具有集成 MOSFET 的反激式 IC

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346801/lm5160-flyback-ic-with-integrated-mosfet

器件型号:LM5160

您好!

您是否有一系列采用集成 MOSFET 的反激式 IC?

假设输出功率约为30W。 似乎是 LM5160、但如果有推荐的器件系列、我想了解一下。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    您的输入和输出电压要求是什么?  谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    目前正在考虑以下应用要求。
     -输入电压: AC 85-264V
     -输出电压: 12V

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    由于您具有最高输入电压要求、我们没有适用于此应用的器件。  抱歉。  建议使用属于 TI 其他产品组的低侧栅极反激式控制器。  如果您启动了一个新的主题,说明您的需求,它将被发送到正确的部门。   

    大卫。